This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:REGN 上的最小有效电容

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482980/bq25713-minimum-effective-capacitance-on-regn

器件型号:BQ25713

工具与软件:

数据表指出 REGN 上的电容介于2.2和3.3uF 之间、但没有降额的信息。

我正在检查我的设计、并注意到降额电容为~1uF (标称电容2.2uF)。

我刚看了 EVM 原理图和 BOM、其中电容器(C30)降额电容为~1uF、与我使用的器件非常相似。

我只是想确保保持同一器件不会产生意外的后果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    感谢您以 EVM 作为起点。 我们通常选择具有高额定电压的元件、因此在降额后保持很大的电容、例如2.2uF、35V、0603。 我们知道 REGN 为6V。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的评论。

    我感到困惑的是,它不像选择具有高额定电压的电容器那么简单,它是元件的物理尺寸(包括厚度)和材料的计数。

    以 EVM 中使用的器件型号 Murata 为例、它的 GRM188R6YA225KA12D (2.2UF 35V X5R 0603)。 这是 Murata Simshiving 工具中的降额曲线:

    请注意电容的快速下降以及~6V 电容时~0.95uF。 如果您选择额定电压为25V 的不同 P/N (请参阅下面的)、6.0V 下的电容为~1uF。 请注意、电容随着35V 器件的电压升高而下降。

    如果您选择不同的材料(X7S)、情况会更好:

    在这种情况下、6.0V 时的电容为1.5uF。

    一个较大的(0805)封装和 X7S 在6.0V 时提供1.9uF:

    问题在于设计版本(电路的其他部分进行更改)、布局完成、工作正常、并且不能使用更大的元件。

    数据表不会提供"2.2至3.3uF"以外的任何信息、因此我需要知道我在设计中不会考虑降额导致未来出现故障的风险。

    您能向您的设计团队核实这种电容设计是否重要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    我觉得你很好。 从技术上讲、您满足要求。  

    此致、

    老虎