This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:LMR14020-Q1 IC 版本升级/与旧设计兼容。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483525/lmr14020-q1-lmr14020-q1-ic-revision-upgrade-compatibility-with-older-designs

器件型号:LMR14020-Q1

工具与软件:

专家们、您好!

我们一直采用此 IC 的上一版本、配置为在2A 时输出6.5V。 现在 IC 已更新、我认为在当前设计中、一切都应该正常运行。 不过、我是否应该考虑对我的设计进行任何修改以适应新版本?

此致

Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您不必进行任何更改。

    请按照数据表进行操作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    我不是在设计新的电路板。 我的电路板已在 量产中。 我的问题是、如果将修订版 IC 替换为修订版 B、一切都可以以相同的方式工作吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    据我们所知、这应该是可以的。

    谢谢