This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:LM74700可用于反极性保护?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483880/lm74700-q1-lm74700-can-be-used-for-reverse-polarity-protection

器件型号:LM74700-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们是否可以将 LM74700 IC 用于反极性保护作为一份应用手册(理想二极管的基础知识)、介绍了 LM74500以实现反极性保护?
这两者之间的区别是什么? 我想将 LM74700与单个 n 通道 MOSFET 配合使用以进行反极性保护、有什么问题?

谢谢  

Jayjit Y  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayjit:

    使用 LM74700时不会出现问题。

    LM74500只是反极性保护器、而 LM74700是 RVP 以及反向电流阻断器。 它有一个附加功能。

    此致、

    Shiven Dhir