This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8865Y-Q1:LP8865Y 能否用作纯升压转换器?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481441/lp8865y-q1-can-lp8865y-be-used-as-a-pure-boost

器件型号:LP8865Y-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

LP8865Y 是否可以用作纯升压?

只需将其用作 LP8865X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    我们的专家将稍后回复您。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    感谢您的答复、我想补充一个问题。 我没有找到 LP8865YQD 的降压反馈路径。 我知道 LP8865YQD 的阴极会流回 VIN、因此不会出现输出电压低于输入电压的情况。 您能解释一下这个原理吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne

    对于纯升压、您的意思是什么? LP8865X 用于提升拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Zhiqian

    我会用中文给您写一封电子邮件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne

    我已收到您的电子邮件、并将关闭该主题。