请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5171-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5171
工具与软件:
您好!
是否可以将 LM5171-Q1 IC 的 VSET 直接连接到 Vref (3.5V)而无需使用任何外部电阻器。
此致
Rayees K.E.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.