This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947EVM:启动失败

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947EVM, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481487/tps25947evm-startup-failure

器件型号:TPS25947EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25947

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在评估 TPS25947EVM、但他们有启动故障、无法继续评估。

请查看随附的相应设置和测量波形。
e2e.ti.com/.../TPS25947EVM.xlsx

是什么导致了停机?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    请要求他们移除 Cout (220uF AL 电容)并打开 dVdT 引脚(移除跳线)。 这样器件就可以在4A 负载下启动。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否解决了问题?  

    故障原因应该是由于浪涌电流较高、在启动期间发生热关断。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    他们进行了测试 、以移除 Cout (220uF AL 电容)并打开 dVdT 引脚、 TPS25947EVM 在4A 负载下能够正常启动。
    请检查随附的熔断、
    e2e.ti.com/.../7120.TPS25947EVM.xlsx

    不过、  
     1) 1) 移除 Cout (220uF AL 电容)、但不要打开 dVdT 引脚-->启动失败
     2) 2)不移除 Cout (220uF AL 电容)、但打开 dVdT 引脚-->启动失败

    在它们的实际应用电路中、将一个大约330uF 的最大电容器连接到 TPS25947的输出级、情况如上述情况2)。
    他们应该如何在此应用中设置 DVDT 连接器?

    TPS25947EVM 具有
     - U1 TPS259472ARPWT
     - U2 TPS259470LRPWT
     - U3 TPS259470LRPWT
     - U4 TPS259474LRPWT
     由于 Vin=20V、它们无法使用 U1 TPS259472ARPWT、其余器件为闭锁型。  这是否与启动故障现象有关?

    他们正在考虑使用 TPS259470ARPW (自动重试)、但希望了解启动故障现象>的机制

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    我来解释一下这个问题。 DVDT 电容器可更改启动速度。 (dVdT 开路是最快的启动条件)

    • 是电阻性的、也是连续的。 然后、我们将通过降低 dVdT 电容来缩短启动时间。 这样将减少功率耗散
    • 负载本质上是电容性的、即浪涌电流类型。 我们可以通过增大 dVdT 电容器来减慢启动速度、从而降低浪涌电流
    • 如果负载较大且同时具有浪涌电流和连续电流、则器件可能无法支持。 在这种情况下、在器件完全导通后使用器件的 PG 信号导通负载。

    所以在之前的测试中、对于220uF 或330uF 和阻性负载、总功率损耗非常高、导致启动期间热关断。  

    如果负载将以延迟开始消耗电流、则应该无需担心、为了进行验证、它们可以执行启动、然后打开回放(在 CR 模式下)。

    此致、
    Arush