This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:VIN 风险咨询

Guru**** 2693315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482387/lm5175-vin-risk-consulting

器件型号:LM5175

工具与软件:

您好、

目前、我们的设计需要确保在 VIN 断电时芯片尽快停止工作、使 EN 引脚可通过200K 电阻直接连接到 VIN。 我们的输入电压为9-36V 直流电压。
根据芯片规格、该芯片 EN 引脚的最大建议工作条件电压为42V、而 VIN 的最大值小于该值。 在纸面上、应该没有问题、但我想知道这样做是否有风险?

期待您的回复!

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、您好!

    对于 EN/UVLO 引脚、这不是问题、但您需要考虑、即使在输入电压低至9V 的情况下、功率级也会尝试保持输出电压。

    因此、请确保您已设置功率级的过流限制、并选择了能够在尽可能低的输入电压下工作的组件。

    此致、

     Stefan