This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:适用的输出范围以内是什么?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481941/tpsf12c1-what-is-the-applicable-output-range-up-to

器件型号:TPSF12C1

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

我在数据表或其他文档中找不到任何可让我确定可应用的最大输出范围的信息。

该 EVM 至少设计为2.4kW 的最大功率、因此我认为可以应用大于2.4kW 的功率。

目前、我的客户正在考虑将其与100Vac/40Arms/开关频率为100kHz 的电源(至少4kW 或更高)配合使用。

如果有任何限制、请告诉我。

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将就此问题与您联系。  

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa、您好!

     功率级别不是问题。 TPSF12C1应能够适应您提到的条件- 100VAC/40Arms/开关频率100kHz 电源(至少4kW 或更高)。

    谢谢。此致