This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:更多关于频率的信息

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482202/tps61070-more-information-concerning-frequency

器件型号:TPS61070

工具与软件:

数据表指定的范围介于960kHz 和1440kHz 之间。 我确实需要远离1371 kHz。 有人可以提供有关频率变化的更多信息吗? 极端变化是否与极端条件(例如温度)有关、我们通常应该更接近中央频率(1200kHz)?  或者它是否仅涉及生产的几 ppm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thierry:

    在室温(25°C)下、频率不太可能达到1371kHz。 我刚刚检查了一些最近在40k 左右的生产单位、在室温下进行了测试、最大频率为1305kHz。

    在整个温度范围内、可能存在频率约为1371kHz 的单元。 抱歉、对于 频率约为1371kHz 的单位、我没有确切的百分比或 ppm 日期。

    是否需要省电模式? 如果不能、TPS61072DDC 是否适合您的应用? 它的典型频率为600kHz、远离 1371kHz。

    此致

    Lei