This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288EVM-045:INA236和放大器;TPS55288 EVM 电路板

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: INA236, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480212/tps55288evm-045-ina236-tps55288-evm-board

器件型号:TPS55288EVM-045
Thread 中讨论的其他器件:INA236TPS55288

工具与软件:

您好!

我是否能够 接收 INA236EVM 和 TPS55288EVM 板的 Gerber 文件? 我正在开发具有参数测量的直流/直流转换器原型。 我想创建几个集合、为它们编写代码并进行长期测试。

BR、Michał μ m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal、

    感谢您的咨询。

    请仅发布包括 INA236在内的新主题、以便负责任的专家会回复您。

    对于 TPS55288、您能否添加我的朋友并与我共享项目信息、例如应用、平台、MP 计划、运行速率? 我将通过消息向您发送 AD 设计文件。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我跟随你的回答。 请接受邀请。

    它是一个带有直流/直流转换器的电子负载项目。 到目前为止、我正在构建原型、想要长期强调它们、并检查是否会通过。 该器件是测试器件。 MP q-ty 不是太多。 我得到的电流数字为~200。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布莱斯明天会回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal、

    感谢您提供反馈、请查看与您分享的板级配置文件。

    BRS、

    布莱斯