主题中讨论的其他器件:TPS65994
工具与软件:
PJT 将 多端口受电策略设置为"最高功率"、并将 自动协商功能不匹配功率设置为"45W"
正常情况下、将15W 适配器插入第一个 Type-C 端口而无法正确供电。
但是、当30W 适配器(也可以是45W 的小适配器)插入第二个端口时、30W 适配器将开始供电。
哪个 PJT 配置需要检查或补丁固件需要更新(使用了 TPS65994_F909.12.17)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
PJT 将 多端口受电策略设置为"最高功率"、并将 自动协商功能不匹配功率设置为"45W"
正常情况下、将15W 适配器插入第一个 Type-C 端口而无法正确供电。
但是、当30W 适配器(也可以是45W 的小适配器)插入第二个端口时、30W 适配器将开始供电。
哪个 PJT 配置需要检查或补丁固件需要更新(使用了 TPS65994_F909.12.17)
您好!
MultiportSinkPolicy 和 AutoNegCapabilityMismatch 是两个互斥的功能。
当将高功率适配器插入器件时、"Highest Power" MultiportSinkPolicy 将使 PD 控制器开始从高功率适配器接收功率、无论两个端口的电源之间存在何种功率差异。
自动协商功能不匹配功率仅设置"能力不匹配"位、在电流功率小于 AutoNegCapabilityMismatchPower 值的情况下也是如此。 然后、源端使用该位来判断它是否可以提供更高的功率、但这对接收端没有任何意义。
对于您已介绍的用例、只要将 MultiportSinkPolicy 设置为最高功率、PD 控制器就始终会转为30W 电源以消耗功率
谢谢。此致、
Annchit
您好!
我不确定我是否完全理解您的要求。 配置"最高功率"后、无论电源电压范围如何、PD 控制器都将始终切换到更高的功率合约。 因此、即使在新的更高可用功率范围为45W 至100W 的情况下、或者即使其仍低于45W 但高于旧合约、 PD 控制器也会切换电力提供商端口。
如果您尝试的实现方式是 PD 控制器 在 新的更高可用 功率小于45W 时不切换功率提供方端口、则在我们当前的多端口受电方策略实现中无法做到这一点。
如果我所假设的描述与您的要求不匹配、请解释您要尝试构建的用例。
谢谢。此致、
Annchit
您好!
如果我们要将两个端口连接到15W 和30W 的适配器。 器件将继续仅从一个具有更高功率的适配器接收功率、在本例中为30W。 两个适配器的灌电流路径仍将处于启用状态、但较低功率端口将进入反向电流保护状态、以防止因控制器上的组合灌电流而可能造成的任何损坏。
因此、在双端口系统中、PD 可以通过选择哪个端口提供更多功率来支持更高的灌电流、但它不会将两个端口的灌电流功率组合在一起来实现所需的最低功率。
谢谢。此致、
Annchit