This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704EVM-724:UCC28704

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481472/ucc28704evm-724-ucc28704

器件型号:UCC28704EVM-724
Thread 中讨论的其他器件:UCC28704

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我的设计规格与 EVM 相同、但5V 时的输出电流为2.5A。 请回答我的以下问题

1) 1)我的应用可以使用相同的变压器(750315841)吗?

2) 2)为了获得所需的输出、我需要对现有 EVM 板进行哪些更改?

3) 3)什么是变压器的额定功率、什么是次级侧的额定电流?

4) 4)我已下载 UCC28704设计计算器 Excel、但似乎预填充数据与 EVM 设计不匹配、您能否共享 EVM 的设计计算器或计算?

谢谢。

Arvind  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    EVM 的设计为10W、而您的设计为12.5W。 这实际上比 EVM 的设计大25%。

    1. 它可能在您的应用中发挥作用、但我不确定变压器在峰值电流和 RMS 电流增加的情况下如何在您的设计中可靠运行。 您可能需要检查 Wurth、以查看变压器是否可以在12.5W 输出下工作。

     

    1. 需要进行更改才能使设计在12.5W 的功率下可靠工作
      1. 变压器设计对于12.5W 应用、匝数比将保持不变。
      2. 必须更改所有元件、以处理更高的峰值和 RMS 电流
      3. 电流检测电阻的大小需要减小才能控制正确的峰值电流。
      4. 以下链接为您提供了一个 Excel 设计工具、该工具可计算此设计中使用的所有元件的峰值电流和均方根电流。 它还将计算设计中所用组件的功率耗散。  您可以使用此工具检查/选择设计中使用的组件。
        1. https://www.ti.com/tool/download/SLUC603

     

    1. 该变压器专为10W EVM 应用而设计。 您可能需要与 Wurth 确认它是否可以处理更多功率。  

     

    1. EVM 是9年前发布的。 不过、我认为它与 EVM 匹配。  您能告诉我不同之处是什么吗?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您能否提供 Wurth Electronics 对此变压器的联系方式?

    2) 2)我在下面列出的 Excel 工作表和 EVM 数据中发现了一些差异

      设计表中的输入 数据来自数据表 备注
    VFDA 0.8V 1V 对于 HD06-T 桥式整流器、VFA 为数据表中的1V
    选择 Np/Ns 12. 13. 从 Excel 表中选择的匝数比与 XFMR 数据表不匹配
    选择 NA/NS 3.3. 4.

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前我没有 Wurth 联系人,但在他们的网站上找到了下面的联系信息。

    通过电子邮件联系我们:  shopOnline@wurthusa.com

    客户服务电话 :@ 1-800-Wurth-USA (1-800-987-8487)
    我们的客户服务时间为:周一至周五、东部时间上午8点至晚上8点

    某些方面的参数。  这些是建议、设计应尝试接近这些建议。   当变压器需要通过精确的匝数比来匹配计算时、很困难。  

    Excel 工具中用于选择 Np/Ns 和 Na/Ns 的计算是正确的。  建议您在设计中使用等于计算值或小于该工具合理计算值的匝数比。

    EVM 设计人员选择了一个 Np/Ns 为12的变压器、因为这知道它接近计算值并且小于计算值。  

    EVM 设计人员选择了一个 Na/nS 为3.3的变压器、因为这知道它接近计算值但小于计算值。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)感谢您的联系信息。

    2) 2)设计者选择了 Np/Ns = 13且 Na/Ns = 4的变压器。 因此、这不 等于计算值或小于该工具合理计算的值。

    谢谢。