This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5866:SW 引脚的最大电流 ISW

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482503/lp5866-maximum-current-isw-of-sw-pin

器件型号:LP5866

工具与软件:

尊敬的 T.I.

我对 LP5866的输出电流有一些问题。

LP5866的一个 SW 引脚的最大电流输出是多少?

是否可以从单个 SW 引脚输出550mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    SW 可以承受的最大平均电流为322mA。 如果您使用 LP5866作为6条扫描线、这意味着您可以将最大输出电流设置为约107mA。 但是、如果您使用 LP5866作为单次扫描线、这意味着您只能将输出电流设置为322mA /18 = 17.8mA。

    如果还有其他问题、请告知我。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared

    我还有两个问题。

    使用5次扫描线时、最大电流是多少?

    可配置的输出电流为[最大平均电流]*[扫描线数]/18、是否正确?

    (例如:当用作6扫描线时、可设置的输出电流为322mA * 107mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    是的、您的计算正确!

    可配置的输出电流为[最大平均电流]*[扫描线数]/18、是否正确?

    因此、在5条扫描线中、输出电流最大可达322mA * 5条扫描线/18条通道= 89mA。 但对于 LP5866、CS 的最大输出电流是50mA、因此请不要担心 SW 的电流能力。

    BR、Jared