This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:TPS25974L 断路器

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476995/tps2597-tps25974l-circuit-breaker

器件型号:TPS2597

工具与软件:

大家好!


我有关于 TPS25974L 的问题。

启动时、过流保护会导致 VOUT 在没有输出的情况下锁存。

电流限制设置为5.7A。
VOUT 从电子负载汲取4.5A 的电流。
当 VIN 输入到该状态下的 TPS25974L 时、它会锁存而不启动。

波形如下图所示。

尚未达到5.7A 的电流限值、但 VOUT 没有输出。
可能的原因是什么?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我一直在等待你的答复,但没有听到你的答复。
    您能给我们一个答复吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    似乎器件上发生了约40W-50W 的功率耗散、这会导致热关断。  

    您能让他们使用 CR 模式或电子负载进行测试吗? 对于12V 电源轨、请使用约2.5欧姆的 CR 负载。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:


    感谢您的答复。

    我想向我的客户推荐 CR 模式和 e-Load。

    顺便说一下、电子负载是什么类型的负载?

    另外、对于锁存型产品、如果启动时负载较大、是否经常会因 STD 而导致启动故障?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    电子负载包含有源电路、根据所选模式、它将充当电阻器(CR 模式)或恒流阱(CC 模式)。 这两种模式大多使用。  

    如果电子保险丝的输出端负载较高、我们可以在启动过程中使用某种东西来减小电流。

    • 是电阻性的、也是连续的。 然后、我们将通过降低 dVdT 电容来缩短启动时间。 客户也应尝试此操作、因为这将有助于 CR 模式类型的负载
    • 负载本质上是电容性的、即浪涌电流类型。 我们可以通过增大 dVdT 电容器来减慢启动速度、从而降低浪涌电流
    • 如果负载较大且同时具有浪涌电流和连续电流、则器件可能无法支持。 在这种情况下、在器件完全导通后使用器件的 PG 信号导通负载。

    如果 CR 模式的启动仍然失败、请让他们也使用较低的 dVdT 电容器。

    此致、

    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:


    很抱歉迟到了响应。

    客户已报告它在 CR 模式下工作正常。

    感谢您的支持。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="388934" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476995/tps2597-tps25974l-circuit-breaker/5692226 #5692226"]

    客户已报告它在 CR 模式下工作正常。

    感谢您的支持。

    [报价]

    很乐意帮助你:)