This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:如果 VCC 在运行期间消失了、会怎么样

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482508/lmg2100r044-what-if-vcc-gone-during-operation

器件型号:LMG2100R044

工具与软件:

团队成员、您好!

如果 VCC 变为0V、而持续强制向 HI 和 LI 发送 PWM 信号、会发生什么情况?

这会停止 GaNFET 的开关吗?

SW 节点是悬空还是 GND?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    数据表的第7.3.2节"启动和 UVLO"对此进行了说明。

    当 VCC 电压低于3.8V 的阈值电压时、HI 和 LI 输入都会被忽略、栅极会被拉至低电平、以防止 GaN FET 发生部分导通。

    软件将处于 Hi-Z 状态。  

    此致、
    Madhur