This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628503:TPS628503QDRLRQ1的热阻

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481948/tps628503-thermal-resistance-of-tps628503qdrlrq1

器件型号:TPS628503

工具与软件:

我查看了数据表并计算了热输出。

​​数据表中显示的热阻值如下:

根据此、热阻应在110℃ /W 下计算

但是、电源设计人员会在60°C/W 下估算此值。

我知道60°C/W 是 EVM (评估板)、但我想知道在进行估算时应使用哪些热阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在计算中使用 EVM 的热指标、因为这将是一种更现实的方法、并且更接近实际的测量结果。

    谢谢!

    进纸器