This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:不同的电池配置

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482079/bq34z100-g1-different-cell-configurations

器件型号:BQ34Z100-G1

工具与软件:

您好!

对于其中一个项目、我们有许多不同的电池安装可能配置。 例如、客户可以选择具有16S1P、12S1P、8S1P、4S1P、16S2P、 12S2P、8S2P、4S2P 系统。 使用的电池始终相同、只有配置会发生变化。 我们是否可以对所有系统使用相同的黄金映像、然后在运行时更改数据存储器中受影响的参数? 除了设计电压、设计容量、设计能量、电压/电流/能量标度、串联电池节数之外、我们是否还需要更改任何其他内容?


此致、Matej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matej:

    导致用户更新黄金映像的最大因素是改变串联电池节数以及在一定/大多数程度上改变并联电池的数量;建议更新每个电池包配置的黄金映像以获得准确的电压读数。 更新 BQstuido 中的数据存储器以更改电池配置。 每当更改电池配置(例如 Term Voltage、Qmax、Tapper Current、Current threshold)时、您需要更新多项内容。 查看技术参考手册、查看数据存储器中可以更改的寄存器及其对系统的影响。  

    BQ34Z100-G1:
    www.ti.com/.../sluubw5a.pdf = 1741128068013&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34Z100-G1\

    谢谢!
    艾伦