This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:TOFF 最大值

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481709/lm5148-toff-maximum

器件型号:LM5148

工具与软件:

您好!

是否可以提供 Toff 最大值?  表中列出的典型值为90ns。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    这看起来是一个典型值专用规格。 不过、max 通常高50%。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好!

    典型最大规格约为96ns。  如果我们在电气表中指定这一点、Tim 提到它通常比我在上面说明的值高得多、因此我们无法保证给定这些规格。

    谢谢。

    David。