This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:IFC 永久延迟问题

Guru**** 2343770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481424/bq40z80-ifc-permanent-lapse-issue

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

您好:
我在这里遇到 IFC 永久性故障问题、我没有启用 PF_EN、但 PF = 1、IFC = 1、电池无法充电和放电、我使用 PF_Clear 命令清除 IFC、现在恢复正常;

我想知道为什么在未启用 PF_EN 的情况下永久禁用 IFC、以及如何优化对该问题的预防? 避免此类错误触发;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IFC PF 无法禁用、也不依赖于 PF_EN:

    目前是否可以在多个装置上重现此 IFC PF?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    谢谢
    ,理解第一点的解释,我们遇到的问题只是一个案例,维修完成后,我们进行了5次充放电测试,目前一切正常;
    我们将来如何理解这个问题是不是一个漏洞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为这是个漏洞、PF_clear 函数应适用于当时的所有触发 PF 事件。 但是、该命令仅在 UNSEALED 模式下可用、因此不应在应用中使用一次。

    此致、

    Anthony