This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480039/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780

工具与软件:

HELO:

我们 将使用此芯片来为200W 转换器将30V 转换为100V。

隔离式。

您还可以推荐其他哪些反激式芯片?

另外:什么芯片将为我们提供高带宽的反馈环路、从而使我们能够在10usec 的范围内很好地调节输出电压! 负载脉冲通过触发启动后、感应到的负载电流必须提供反馈、确保负载中的输出电流保持恒定。 嗯、听起来我们要创建 一个恒流源、但电流负载的 持续时间仅为500us。 为了在脉冲期间保持负载电流恒定、反馈是否不应很快?

我们可使用电池充电器-因为我们有30mF 电容器组。 这必须充电至120V。 然后以400A 的电流在500us 以上放电。 接近传感器。

什么电池充电器可以在博斯特模式下工作?

感谢您对此 主题的任何讨论。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么 是 Vout?  

    您说输入端有一个30mF 的电容器吗? 如果可以、它可以将 Vin 保持在110V 以上、以在0.5ms 内提供400A 的电流。 Vdrop = i*t/C = 400 * 0.5ms/30mF = 6.6V。 因此、您的输入接近直流输入。  

    不过、10us 的响应时间意味着至少100kHz 的带宽。 反激式通常无法到达该带宽。 您将需要一个大型输出电容器来立即提供400A 电流。  

    我不接受这个评论"什么电池充电器可以在博斯特模式下工作?"

    请分享更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、宁:

    让我们来讨论一下这些问题、我们可以吗<

    这里要解决的主要问题是设计一个"恒流"泵送由 100V 能量源供电的管道! 因此它可以仅在500us 的脉冲持续时间内消耗400A 的恒定电流。

    复位速率为40 Hz。

    想象一下任何直流/直流转换器-例如 PSFB--认识到从电桥上的本地电容器,即使在中等功率级别下,对角电流也可以是30安培。这是在一个由开关形成的短环路中流动, Lpri(反射),漏电,环路中的电容...等等....这与来自电源的功率级的直流电流 DRwan 几乎没有关系,对吗? 不过、可以通过支架中的脉动电流计算直流电流。

    我们的情况没有什么不同:但提供400安培的脉冲电流的方式稍有不同:必须是恒定的。 获取能量。

    所以我们计划开发一个升压/反激式直流/直流转换器(实际上为36V 到108V) 、这样它就可以为电容器组充电。 我们检测 负载中的电流、然后将其反馈回转换器以修改其输出电压。 从而使脉冲期间的电流保持恒定。

    我们的负载不同、但您可以看一看此典型行为。

    e2e.ti.com/.../Device_5F00_charact.pptx

    如您所见、如果我们保持感应电流的反馈、则可以通过控制施加在器件上的电压来保持反馈。

    但器件仅在每25ms 运行400us 时开启。

    直流电流源不会起作用:因为它不会在脉冲期间将电流电平保持在400安培。

    因为电荷由输入电容器(如果您愿意的话、组)提供-并且它会丢失、 从而在其上产生电压。 电源速度不够快、无法弥补这段短时间内的损耗。

    我们需要设置一个动态电流源、使脉冲期间没有电流下降、这意味着必须增加输出电压以防止电流下降。  稳定状态。

    现在对您来说是否有意义? 环路 BW 必须足够快、以便在每个周期400 μ s 内升高电压。

    请告诉我

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确理解它、无论通过反激式升压、输入电压为36V、输出电压为108V。 听起来隔离式拓扑并非必需的。

    为了获得更短的响应时间、非 ISO 拓扑通常更好。 您可以仅使用常规升压控制器并构建电流反馈环路进行响应。 我推荐适用于您的应用的 COT (恒定导通时间)升压控制器。 但根据我的计算结果、与您使用的输出电容相比、Vout 不会下降太多。 我怎么了?

    BTW、我了解应用需求。 我过去曾做过激光设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁:

    非常高兴知道您熟悉此类驱动程序!
    我是裸体和使用 exp 在类似的领域来切割我的牙齿,但必须是一个独特的竞争方法。

    您对 COTT 的建议就是这样的。

    为了处理电流感应(400安培!)、我有一种非常 UNIQ 的解决方案。

    此外、使用电流检测的反馈点也是唯一的。 是否将您的 TI 电子邮件发送给我。 如果您有时间和意愿这样做,我们可以进一步讨论包括哪张床...

    又是 Thnx

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    请将您的电子邮件留在此处。  

    但根据我的理解、您只需要一个具有大输出电容器的升压控制器。  

    我要结束该主题帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    robin@ganmartechnologies.com

    选择 COT :但它可以有效的反激式配置? 此外、还必须具有外部开关和外部 Vref。

    希望收到您的反馈。

    R