This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482165/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

工具与软件:

您好!

我在将 BQ24650集成到 MPPT 板时遇到问题。 我遵循了产品说明书中的应用电路、还参考了 bq24650EVM 评估板作为指南。

对于 MPPSET 分压器、我使用了499kΩ 和36kΩ 电阻器来设置所需的17.8V 电压。

但是、在测量输入电压(Vin)时、不会看到预期的17.8V。 相反、我将从太阳能电池板获得大约20V 或21V 的更高电压。

对于 VSYS、VOUT、VREF 和 VREGN 电压、我的测量值与评估板数据表中提供的值保持一致。

进行测试和验证:

  • Vref = 3.3V  
  • VMPPSET ≥1.2V
  • VCC  > SRN  
  • VREGN = 6V  
  • VOUT = 16.5V (电池已断开连接); VOUT = 14.4V (电池连接)
  • D4→打开→充电

计算方式:

  • VMPPSET = 17.8V = 1.2V *(1 + R17/R19)
    • 其中 R17 = 499K 且 R19 = 36K
  • VOUT = VBAT = 16.5V = 2.1V *(1 + R13/R15)
    • 其中 R13 = 820K 并且 R15 = 120K

如何解决此问题?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yahia、

    [报价 userid="644809" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482165/bq24650-bq24650 ]对于 MPPSET 分压器、我使用了499kΩ 和36kΩ 电阻来设置所需的17.8V 电压。

    17.8V 是最小值,如果太阳能电池板不能支持所需的功率,输入电压将降低到17.8V ,当它达到该电压时,它将通过降低充电电流来保持此电压。

    [quote userid="644809" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482165/bq24650-bq24650如何解决这个问题?

    如果施加更大的负载、您应该会看到输入电压降至17.8V

    此致、

    Christian。