This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606:LMR51606YDBVR 的-15V 输出失败

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51606, LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480797/lmr51606-the--15v-output-is-failed-for-the-lmr51606ydbvr

器件型号:LMR51606
主题中讨论的其他器件: LMP8640

工具与软件:

尊敬的:

   我们 根据产品说明书使用 LMR51606YDBVR 构建+15V 和-15V 输出、现在电路板在内部、+15V 可以正常工作、 但-15V 无法输出? 是否要查看随附的 SCH? 设计出了什么问题吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../power.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liz:

    从降压转换器到反相降压/升压转换器、有一些不同之处。

    基本上、输入电容器需要重新连接到新的系统接地、并且需要在输入与输出之间连接电容器 CIO (由 C209表示)、以应对瞬变。  

    此使能也需要进行电平转换(或连接到 VIN)。

    请参阅随附的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa65/snvaa65.pdf?ts = 1740766905941&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我们将电路更改为附加的 filee2e.ti.com/.../_2D00_15V-ISSUE-of--LMR51606.docx:

    1. 在24V 和 GND 之间添加一个10uf 电容。
    2. 短接 L15并在24V 和-15V 之间增加10uf。
    3. 短接 R303并移除 R304。

    得到下面的波、仍然不起作用。 15V 的负载实际上非常轻。 还有其他提示吗?

    "C1" 是信号"-15V"。

    "C3"是 LMR51606的信号"引脚6:SW"。

    Δ t 'C4"是 LMR51606的:"引脚4‘EN"。

    谢谢!

    Liz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liz:

    看起来有东西拉高输出。 我看到您有一个 TVS D28、是否可以将其替换为额定值高于15V 绝对最大值的肖特基二极管?  

    这些电容器是否因增加的输入而降额? 降额可能会使无源器件的值低于预期值。  

    我还建议将 IBB 与任何其他电路隔离、以确保没有任何耦合。  

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我们发现-15V 电源轨的电流检测电路与 FB 电阻网络耦合。 断开 U31 (LMP8640)和正常输出的-15V。  

    那么、有没有很好的解决方案可以检测-15V 电源轨的电流但不与 IBB 耦合? 额定电流小于100mA。 (详细信息请参阅之前发布的附加文件 power.docx)您是否愿意为我们推荐一些 IC? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liz:  

    我认为感应电感器电流的方法还可以、但 IC 和电流检测放大器之间可能存在一些交互。

    可能另一种可能性是检测电感器电流、如果纹波较小、但 我认为最好向电流检测放大器团队寻求建议。  

    谢谢!

    Richard