This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1111-SEP:铁氧体磁珠不会影响 Vout 调节稳定性?

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10-SP, TPS7H1111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482018/tps7h1111-sep-ferrite-beads-does-not-affect-vout-regulation-stability

器件型号:TPS7H1111-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS7H1111-SP、DAC39RF10-SP

工具与软件:

您好!

查看 DAC39RF10-SP/SEP 数据表图8-22和8-23、可发现 TPS7H1111-SP Vout 处使用铁氧体磁珠。 这些铁氧体磁珠根本不会影响输出电压调节稳定性?
使用铁氧体磁珠时有什么需要注意的问题吗?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 TPS7H1111输出下游的铁氧体磁珠。 如果使用铁氧体磁珠、 OUTS 连接应放置在铁氧体磁珠之前、以使铁氧体磁珠保持在控制环路之外。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    感谢您的答复。
    根据经验、为了将铁氧体磁珠保持在控制环路之外、Cout 和铁氧体磁珠之间应保持多远?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    大容量钽 COUT 应放置在控制环路内靠近 LDO 输出引脚的位置。 据我所知、 对于铁氧体磁珠与 LDO 输出的接近程度没有严格要求。 重要的是确保在铁氧体磁珠之前连接 OUTS。 通常、铁氧体磁珠放置在更靠近负载的位置、因此这会自然地与 LDO 输出形成一定程度的隔离。

    数据表中确实提供了一些额外的 指导和数据 来比较 TPS7H1111在使用和不使用铁氧体磁珠情况下的性能。 如果您想了解参考电路板的布局、我相信这些测试是在 EVM 上完成的。  

    谢谢!

    Sarah