This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740-Q1:开启阈值温度漂移?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482089/ucc28740-q1-turn-on-threshold-temperature-drift

器件型号:UCC28740-Q1

工具与软件:

你(们)好

 如果以下开启阈值电压范围考虑了温度变化漂移? 或者它是25℃?Ω 时的典型值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    VDD (on)和 VDD (off)规格基于温度确定。  请参阅电气表下的注释。

    此致、