This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJEVM:TPS65988DK

Guru**** 2811125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS65988DJEVM, TPS65988DJ, TPS65982, TPS26750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479785/tps65988djevm-tps65988dk

器件型号:TPS65988DJEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988DJTPS65982TPS26750TPS25751、TPS25751EVM

工具与软件:

主题:紧急:TPS65988DJEVM 在测试过程中失败

尊敬的团队成员:我最近购买了两块 TPS65988DJEVM 板、并使用 USB-C 接收端进行了测试、以获得5V 电压。 然后、我在有源负载下施加了3A 负载、以夜间验证其稳定性。 很遗憾、EVM 在不到一小时的时间内出现了故障。

经检查、我们发现电路板烧毁、端口 A 上的 D4二极管损坏(引脚 A 和 C SHORT)。 我们尝试更换二极管、但端口仍然无法正常工作、这可能是由于其他元件故障。

然后、我们对同时购买的第二块电路板进行了类似测试、这次接受的是15V 电压、但在大约一小时内也出现了故障。 D4和其他未识别的元件再次损坏。 目前、我们无法进行进一步评估。 有人可以帮助确定 EVM 无法持续电力输送超过一小时的原因吗? 非常感谢对潜在原因和解决办法的任何见解。 谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您评估 TPS65988DJ 的原因是否存在? 您是否正在使用采用此部件的英特尔参考设计? 如果您不使用 Intel 参考设计、我们不建议您使用此器件。

    您看到增值经销商直流/直流路径上的 D4电阻器烧毁? 即30V 肖特基二极管、我绝不会希望该节点超过20V、也不会希望该节点烧毁。 您是否更改了 EVM 配置?

    您从何处获取电力、电子负载连接在何处?

    您如何配置 J11跳线?

    在正常操作下、如果只在5V 或15V 电压下绘制负载、不会出现 EVM 故障

    为安全起见、我建议移除 PA_PP_EXT ->灌电流侧 PA 跳线、并直接从 J11引脚1引脚消耗负载。 这应该会断开灌电流路径与 SYS_PWR 节点的连接、并希望避免与 D4电阻器的任何连接。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的及时回复。 我们没有在与英特尔相关的设计中使用此设计。 而是将其用于 USB-C PD 集线器 或者会与 UFP 或 DFP 数据端口 这为我们将来的项目提供了更大的灵活性。 实际上、我们一直在使用 TPS65982 已经发布。

    J11设置 保留在其默认值、但我们未对任一电路板进行任何修改。 我们只需向添加负载 USB-C 端口 这样它就可以接收功率了 5V 或15V . 您是否进行了类似的测试、让测试运行一个小时、使用 A 负载为3A

    我们的 输入功率为20V 所以我不认为会损坏 30V D4二极管 . 但是、问题仍然存在。 默认值是什么 PDO 设置 ? 根据我的测试、它们似乎是相同的 5V、9V、15V 和20V —它们是否都受限制 3A

    顺便说一下、这是可能的 从 EVM 导出配置 因此我们只能修改必要的设置? 如果我们使用从头开始启动新工程、需要配置的参数太多 配置自定义实用程序 .

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    对于未来项目的 Type-C PD 需求、您有哪些要求? 我希望确保您具有符合您需求的正确 IC。

    我们不支持使用 TPS6598X DJ 用于任何非英特尔设计的部件、因此您需要使用不同的 IC。 我们目前提供的主要产品是 TPS25751和 TPS26750。

    我们只向添加了负载 USB-C 端口 这样它就可以接收功率了 5V 或15V [报价]

    哦,这更有意义,我误解了988是  灌电流 . 听起来像是提供5/15V@3A。

    您是否进行过类似测试、让测试运行了一个小时、测试结果是 a 负载为3A ?[/报价]

    我不知道 EVM 的完整历史、但咨询几位工程师后发现、我们不太可能这样对其进行压力测试。 我个人并不了解类似的测试。 EVM 是针对一般功能和评估而设计的、但不一定用于特性和扩展测试。

    我们的 输入功率为20V 所以我不认为会损坏 30V D4二极管 .
    [/quote]

    是的、我在这里完全同意。

    D4二极管是唯一损坏的器件吗? 它的额定值似乎是安全的、考虑到了电压和电流。 二极管的平均正向电流为5A、这对于3A 负载应该是没有问题的。 对于5A 的情况、情况看起来有点接近、但您的测试目前为3A。

    您是否能够确定其他哪些不工作/损坏? 它是否与直流/直流转换器隔离以进行供电?

    如果 EVM 上的其中一个辅助端口正常工作、您是否可以尝试运行负载测试15-20分钟并在 EVM 上放置温度监测枪以查看加热情况? 它可能有助于确定哪些方面存在故障。

    默认值是什么 PDO 设置 ? 根据我的测试、它们似乎是相同的 5V、9V、15V 和20V —它们是否都受限制 3A ?[/报价]

    很遗憾、我找不到适用于 EVM 的原始 pjt、并且手头没有新的988DJEVM。 您最好使用下面介绍的"导入设置"选项。

    通常、我们会将配置设置为对20V PDO 支持高达5A 的电流。 (通常为5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A)。 如果您使用的电缆不是5A 的额定电流、则在20V PDO 上可能不会看到5A 我们会根据电缆能力来限制广播的供电能力。  

    TPS6598X 系列不支持大于20V 的源电压、反馈是纯阻性的(无 I2C 或 VOUT 的其他编程)、因此我不能想象该电压会超过20V

    顺便说一句、是不是可以实现的 从 EVM 导出配置 因此我们只能修改必要的设置? 如果我们使用从头开始启动新工程、需要配置的参数太多 配置自定义实用程序 .

    您在使用哪种 GUI? 某些 GUI 提供了"Device->Import Settings from Device"选项、可满足您的需求。 首先需要转至"Adapter->Configure Adapter Settings"、并确保选择了有效的 USB 转 I2C/SPI 适配器。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    所需的所有资源 降压转换器的可切换电阻反馈引脚 的功能 用于为 UFP 或 DFP 设备充电的电源 通过 USB 方向 GPIO 引脚实现多路复用器控制 定制的 PDO .

    我已经查看了 TPS25751 TPS25751S . 它们是否支持上述要求?可以 TPS25751  内部 MOSFET 持续支持 5A

    此致、


    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    执行 TPS25751 外部器件 SPI 闪存 它的固件呢? 如果没有、这是否意味着其固件是固定的、无法使用您的工具进行定制?

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    遗憾的是、TPS25751不适用于纯拉电流应用、因此可能不适合此处的此类应用。

    如果您可以认为 PD 控制器未达到最新的合规性要求、则可以考虑 TPS65988DDK。 它旨在实现的符合性版本几乎已经过时、因此您将无法使该器件符合 USB-C PD 标准、但它支持 PD、并且适用于更新的器件、因为该规范向后兼容。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我知道它适用于移动电源应用。 对于纯拉电流应用、我们需要切换 USB 多路复用器。 此外、TPS25751是否支持电阻  降压转换器作为 TPS65988DJEVM 的可切换电阻反馈引脚?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    正确、TPS25751适用于电池充电器应用以及 DRP 和纯受电应用。 供电方面的问题之一是、除了 PPHV 电源外、TPS25751还需要一个5V 电源轨(PP5V)来提供各种电压。 TPS25751当前还不支持用于生成固件映像的 GUI 中的纯拉电流配置。

    通过查看 TPS25751 TRM 中的"GPIO Events"部分、您可以看到可配置

    对于仅限源代码的应用程序、我们需要切换 USB 多路复用器。

    是的、TPS25751具有 USB 多路复用通常所需的电缆方向 GPIO 事件

    [报价 userid="280690" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479785/tps65988djevm-tps65988dk/5690120 #5690120"]此外、TPS25751是否支持电阻式  降压转换器作为 TPS65988DJEVM 的可切换电阻反馈引脚? [报价]

    是的、它应该具有相同的事件。 SourcePDOxContract 是每个 PDO 的单独 GPIO。 SourcePDOContractBitx 为1  

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    根据您提供的信息、我相信我们可以使用 TPS25751 因为我们可以供应 5V 电压轨 . 。 DRP 模式 如果设置为、则不会成为问题 "首先尝试 Source、" 对吗?

    顺便说一下、固件是存储的 输出电压 或者是否需要 外部 SPI 闪存

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    the. DRP 模式 如果设置为、则不会成为问题 "首先尝试 Source、" 正确吗?

    是和否、这应该有用、但如果另一个端口采用类似配置、则不一定保证端口始终作为源端口输入。

    顺便说一句、固件是存储的 输出电压 或者是否需要 外部 SPI 闪存 ?[/报价]

    否、固件未存储在芯片本身内部。 TPS25751需要一个外部  I2C.  闪存。 查看 TPS25751EVM 上的 U6。

    如前所述、TPS25751的问题在于它不支持>5V 的纯拉电流配置、我不知道添加此支持的时间表。 这会阻止您从 GUI 为 IC 生成映像。

    谢谢。此致、

    Chris