请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79612-Q1 Thread 中讨论的其他器件:BQ79652-Q1、
工具与软件:
您好!
我正在为24节串联100V 标称电池包开发电池管理系统(BMS)。 该系统需要电芯电压监控、温度检测、隔离检测、充电控制和其他重要的安全功能。 我们的主要设计约束条件是封装。
目前、我正在考虑使用其中的两个 BQ79652-Q1 和两个 BQ79612-Q1 主要 IC。 对于此选择是否最佳或是否存在我可能忽略的任何重要注意事项、我会非常感谢您的任何见解。 此外、对于如何处理设计流程、任何一般性建议都非常有价值。
我已经查看了高压汽车 BMS 的设计建议、并将继续研究以加强此次讨论。
感谢您的时间和专业知识。
康纳·哈特曼