This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:TIDA-00817:有关反激式变压器初级侧连接的疑问。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481541/emb1499q-tida-00817-doubt-regarding-connection-on-primary-side-of-the-flyback-transformer

器件型号:EMB1499Q

工具与软件:

https://www.ti.com/lit/ug/tidubz7/tidubz7.pdf#:~:text=The%2016-Cell%20Lithium-Ion%20Battery%20Active%20Balance%20Reference%20Design,applications%20like%20xEV%20vehicles%20and%20energy%20storage%20systems。

尊敬的先生:

我想澄清一下有关图1的疑问。 TIDA-00817方框图(页码:3)、在变压器的初级侧、有一个负载连接到12/24V 电池(如图所示)。 在此处连接负载的目的是什么? 负载是否始终连接(或)是可选的?
在这里可以使用一个超级电容器、而不是电池和负载。

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archana:

    该负载代表12V 或24V 电源(例如 MCU)上的任何其他负载。 对于反激式设计而言、没有必要。

    此致、

    David Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、如果我选择使用电池组本身为我的 MCU 提供电源、那么、12/24V 可充电电池是否可以替换为超级电容器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了详细说明,我想更换12/24V 电池和负载:用超级电容器,在这种情况下,可以通过选择一个高压电池为超级电容器充电,然后将能量从超级电容器传输回电池组的低压电池(也可以指定能量传输过程中电流大小的上限)。
    MCU 和其他所需元件将使用电池组供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archana:

    是的、超级电容器可以替代12V 电池、因为电池的用途是将电荷从电池转移到电池中。

    此致、

    David Ray