This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:最大误差为100%、未更新 FCC 值

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479643/bq4050-max-error-100-fcc-value-not-updated

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们制造了一批电池、但在生产线的老化学习过程中、只有少数电池进行了多个周期、最大误差100%和 FCC 值无法更新、这意味着学习失败。 已附加日志和 GG 文件、请帮助分析数据。

电池的实际容量还可以、为什么一批电池里、只有几个电池不能成功的学习呢?

e2e.ti.com/.../BQ4050-Maxerror-100_2500_-dis_2D00_log.xlsxe2e.ti.com/.../BQ4050_2D00_GG_2D00_20250113.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议参考此 E2E 主题。 

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新生成了 CEDV 数据、但 GPC 报告中的 SOC 误差相对较大、很难调整为 PASS = 1。 请附上数据以帮助优化

    e2e.ti.com/.../CEDV-learning.zipe2e.ti.com/.../CEDV-_2D00_Learning_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、FBL = f (C0、C + C1、T)、FTZ = f (R1、T0、T、C + C1、TC) 您是否可以通过示例计算这两个公式? 我研究过、不太了解如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您应该不需要计算这些参数、GPCCEDV 工具中提供了这些参数。 请确保您已正确地将 GPCCEDV 工具中给出的参数编程到电量计中。 另请确保您正在放电至 EDV2电压。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不需要计算该值、则如何在 DF 中指定 EDV0、EDV1、EDV2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    GPCCEDV 工具中提供了这些值。  

    此致、  

    Jonny。