This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:UCC28050

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92210, UCC28051, PMP4484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477342/ucc28050-ucc28050

器件型号:UCC28050
主题中讨论的其他器件:TPS92210UCC28051PMP4484

工具与软件:

SUB:11W UV C 灭菌灯设计的镇流器 IC 请求

尊敬的德州仪器(TI)团队:

我们正在设计额定功率为11W 的 UV C 消毒灯、目前我们正在寻找合适的镇流器 IC 来高效驱动灯。 具体而言、我们正在寻找 TI 提供的可以在我们的设计中使用的集成电路。

您能否推荐德州仪器(TI)与我们的11W UV C 消毒灯兼容的合适镇流器 IC? 该灯可在[插入电压和电流详细信息]上运行、我们需要高效可靠的功率转换解决方案。

如果您有任何与驱动 UV C 灯相关的参考设计、评估模块或其他信息、敬请原谅。

感谢您的支持、我期待您的建议。

此致、

Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sathiya,

    系统要求不明确。 请分享规格以便我们可以推荐器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈海宁  

    很抱歉、我的延迟回复、

    作为我们正在进行的设计的一部分、我们计划使用 TUV 11W FAM/10X25BOX 和 Philips 照明设备。 为了支持这一目标、我们打算实施板载镇流器解决方案、以实现有效的电源管理和出色的照明控制。

    您能否协助确定和推荐适用于照明应用的电源管理集成电路(PMIC)以及兼容的镇流器控制器芯片? 我们还需要参考设计、以促进顺利集成到我们的系统中。

    期待您的建议和对潜在解决方案的任何其他见解。

    此致、

    Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sathiya,

    我们需要特定的系统要求。 例如 Vin、Vout、Pout 和隔离式拓扑? PFC 功能? 等等

    听起来、您需要使用单级反激式转换器将电网的交流输入转换为34V 直流输出。 如果是、您可以考虑 TPS92210、UCC28051和 UCC2881x。 下面是一个参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP4484

    镇流器控制器芯片

    https://www.ti.com/product/UC2872

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     陈海宁

    详细要求。

    配重要求

    VIN = 230V-240V、

    线路频率50Hz 至60Hz

    输入频率50Hz 至60H

    光的详细信息(TUV 11W、采用 FAM/10X25BOX)

    功耗为11.5W。

    电压(标称值) 34V

    灯电流(标称值)  0.4 A

    设计参数 要求/说明
    输入电压(Vin) 230-240V AC、50/60 Hz
    输出电压(Vout) 用于驱动灯的典型低电压直流或高频交流电(随灯功率而异)
    输出功率(Pout) 输出功率应与灯功率匹配(例如11W 16W)确保电源转换效率≥90-96%
    拓扑技术 隔离式拓扑、通常为反激式转换器或降压/升压转换器、用于提供电气隔离和安全运行
    功率因数校正(PFC) 功率因数≥0.98的有源 PFC 可提高能效并减少谐波失真
    效率 高效率(≥90-96%)、可更大限度地降低能量损耗并减少元件中的发热
    电流控制 通过恒定电流调节实现无闪烁和稳定的灯运行
    不同方面 最大限度降低变压器、电容器和二极管等元件的损耗
    降低电磁干扰(EMI) 使用 EMI 滤波组件(例如、电容器、电感器)来满足 EMI 标准(例如、CISPR 15)
    热管理 确保适当散热;包括热保护(例如热关断电路)、以确保在-10°C 至+50°C 范围内安全运行
    过流保护 防止过流或短路造成损坏的保护电路
    纹波电流 更大限度地降低纹波电流、以防止灯的性能下降
    启动特性 软启动特性、可降低浪涌电流并防止镇流器或灯损坏
    负载调节 稳定的输出电流、与输入电压变化或灯类型无关
    寿命终止功能 设计用于安全的灯泡报废处理(例如、防失控电流)
    电磁兼容性(EMC) 遵守 EMC 标准(例如 EN 55015、FCC 第15部分)以防止干扰其他电子设备
    功耗 最大限度降低待机模式下的空闲功耗、以节省能源
    工作温度 确保系统可以在-10°C 至+50°C 的温度范围内运行、而没有故障风险
    电压和电流调节 确保严格调节输出电压和电流、以防止光输出波动

    此致、

    Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此现有参考文献最符合您的需求: https://www.ti.com/tool/PMP4484

    在16W 输出下、效率大于90%、PF 大于0.98、单级反激难以达到。 您可以考虑 PFC +反激式两级解决方案、但成本会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们一直在为我们的应用使用 Philips TUV TL 双端 UVC 灯、但 PMP4484镇流器似乎不符合我们的要求。 众所周知、这些灯基于传统的 UVC 技术(而非 LED)、我们需要一个专门为这些灯设计的镇流器。

    我们使用的照明:(https://www.lighting.philips.co.in/prof/special-lamps/purification-water-and-air-/water/special-lamps/purification-water-and-air-/surface/tuv-tl-mini/928002204021_EU/product)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 镇流器控制器的建议、请联系当地的 FAE。  

    如果您对此感兴趣、我需要将您调到其他组

    https://www.ti.com/product/UC3872

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈海宁

    感谢您的建议。 您能否分享当地 FAE (现场应用工程师)在金奈、班加罗尔或 Coimbatore 地区推荐镇流器控制器的联系方式?

    非常感谢您帮助我们与合适的人联系。

    此致、

    Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处留下您的电子邮件、我可以让 FAE 了解您的联系方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的邮件 ID: sathiyaseelan.karuppusamy@capgemini.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经让他们知道你的联系人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈海宁

    我尚未收到来自当地 FAE 的电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经告诉了 FAE。 也可以联系您的领导团队、联系我们的 FAE。 我们有一个适合贵公司的团队。

    我无法在此处分享他们的电子邮件、因为这是一个公共论坛。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请 将详细联系信息发送至我的 ID。 sathiyaseelan.karuppusamy@capgemini.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的