This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:时钟/数据下降时间最小规格

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482375/ucd90120a-clock-data-fall-time-minimum-spec

器件型号:UCD90120A

工具与软件:

对于 I2C 时序要求、我看到时钟/数据线的最小上升/下降时间为20+0.1Cb ns。 这是硬性要求;如果下降时间低于此值、是否存在任何功能问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这适用于400kHz 速度。 如果您使用100kHz、那么它很慢。  

    UCD90120A I2C 时序遵循 I2C 标准时序图。

    此致

    Yihe