This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232H:BQ24232H

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, BQ25188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481979/bq24232h-bq24232h

器件型号:BQ24232H
Thread 中讨论的其他器件:BQ24232BQ25188

工具与软件:

您好!

对于小型便携式设备、我需要选择一个可以通过 USB 连接器为300mA 357LiPol 电池充电的充电器。

我需要充电器控制器可以具有一个 SYS 输出与电池引脚分离的动态电源路径。 有人建议我使用 bq24232并且它可以填充所有这些规格。

但在未连接 Vin 的情况下、我需要芯片在电池货架上长时间断开电池、电压降至电压值(UVLO)以下、并以微安或更低的方式消耗电池电流。 这将是一个针对电池过度放电的保护措施。 我在 bq24232的 pdf 中看到过 UVLO、但它指的是 Vin 电压而不是电池电压。 我无法看到 bq24232的电压低于电压时会隔离电池。  

请您能否确认 bq24232没有这种用于过放电保护的模式? 向 SYS 输出提供 LiPOl 电池电压时、芯片是什么 ?此电压会降至2.8V 或2.6 (例如)以下?

非常感谢。

此致、

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、您好!

    我建议查看 BQ25188。 该器件具有电源路径、电池欠压锁定(BUVLO)和超低静态电流模式:运输模式和关断模式。

    当电池电压降至低于编程的 BUVLO 设置时、BUVLO 会从 SYS 断开 BAT。 运输模式和关断模式可用于更大限度地减小器件的静态电流、 这在产品现成可用时非常有用。

    BQ24232没有电池欠压保护。 您需要一个外部电池保护器 IC 或电路来防止过放电。 否则、即使 VBAT 降至 VLOWV (典型值为3.0V)以下、电池也会继续为 SYS 供电。

    此致、

    ALEC