This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:内部 MOSFET 结构

Guru**** 2813075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479595/lp5907-q1-internal-mosfet-structure

器件型号:LP5907-Q1

工具与软件:

大家好!

并讨论该器件的内部 MOSFET 结构、  

1) 1)这款 MOSFET 是否是大电流功率 MOSFET?

2) 2)该 MOSFET 是垂直结构还是水平结构?

我认为这不是功率 MOSFET、因为它的电流值低至250mA。

如果您能告诉我、我将不胜感激。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我将联系设计团队、以获得您的问题的答案。 请给我大约2-3个工作日的时间与您联系。

    谢谢!

    Vahnroy Hosear

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、好!

    感谢您的确认。

    我期待着你的答复。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    关于导通 MOSFET、这不是高电流功率、而是水平结构。

    谢谢!