This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:2S2P 镍氢电池充电1小时、然后停止充电

Guru**** 2422530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477669/bq25172-2s2p-nimh-charging-for-1-hour-and-then-stop-charging

器件型号:BQ25172

工具与软件:

我的项目使用2S2P 镍氢电池(900mA)。

图像波形:STAT 在没有电池的情况下、我想知道这个波形是否错误?

测试期间、电池在大约一小时后停止充电、测得电池电压为1.34V~1.35V。 电池放电以获得220mA~á s 280mA H.的功率
在测试之前、电池将放电至0.8V。

它设置为在6小时内充满电、我不明白为什么它在1小时后停止充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    [报价 userid="615639" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477669/bq25172-2s2p-nimh-charging-for-1-hour-and-then-stop-charging ]图像波形:无电池时、我想知道这个波形是否错误?[/QUOT]

    这可能没问题、在无电池的情况下、输出电压将过冲设置 BAT OVP 关闭、电池电压下降、然后循环重新启动。  检查输出电压、看看它是否达到3.4V (1.7V X 2)?

    [报价 userid="615639" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477669/bq25172-2s2p-nimh-charging-for-1-hour-and-then-stop-charging 测试期间、电池在大约一个小时后停止充电、并且电池电压的测量值是1.34V~1.35V

    原理图看起来正常。

    一小时计时器设置与任何配置不匹配。

    如果电池电压增加到3.4V、则会触发 OVP、但 STAT LED 会以1Hz 的频率闪烁。

    输出端是否有电流表? 在过去、您遇到的闭合阻力已导致问题。

    您将使用信号接地平面和电源接地平面、这可能是一个因素。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图像波形:STAT 在没有电池的情况下、我想知道这个波形是否错误?

    输出端是否有电流表? 在过去、您遇到的闭合阻力已导致问题。

    测试过程中未使用电流表。

    下面的操作将继续添加示波器测量的波形。

    .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    感谢您提供额外的信息和范围捕获。

    没有电池照片--我们可以看到输出增加到 OVP 以上、3.4V、充电停止。  输出电容器被充电、并且放电至充电点、然后充电重新启动。  电池再充电点为1.33V X 2或2.66V。  这看起来是正确的。  OVP 和再充电指示该单元按预期设置为2节电池。

    电池充电照片-- ISET 引脚电压约为1V、这是正确的、不是低电平。  这表明该单元正在调节至由 ISET 电阻器设置的目标电流。  但在该测试条件下、您的目标电流是多低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下两张图片显示了​​输入端的电压和电流值
    但是、充电 IC (Bq25172)会在1小时10分钟后自动停止充电。

    我试图取消间歇充电功能、并将 VSET 更改为36千欧。 充电时间可达5小时53分钟。

    不明白为什么使用间歇充电会导致充电提前停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    我想和您一起使用论坛的"私人邮件"功能解决这个问题。  我在接受后向您发送了一个请求、我可以与您建立对话。