This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:关于上述器件型号的技术支持

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481411/ucc256404-technical-support-regarding-the-above-mentioned-part-number

器件型号:UCC256404

工具与软件:

想知道对于 OVP 保护方案、锁存和重启意味着什么。 此外、我的 IC 是否出现故障、以防设计的输出端子短路、这就是其无法执行控制操作的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    锁存意味着控制器在重新上电之前不会重新启动。 重新启动意味着它将重试为负载供电。  

    当您使输出短路时、就会发生什么情况、这样做不容易做出评论。 您能否分享更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 UCC-256404 IC 作为 LLC 转换器设计的一部分。 我在进行测试以检查输出短路保护测试、其中我将输出端子短路了。 我以前做过这个、它起作用了。 然而、在一种特定情况下、执行此测试后、电路板停止工作、即 IC 无法生成 RVCC 电压、并且在输出端看不到电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheryas:

    您是否确认过流保护阈值已正确设置? 短路期间、您是否能够捕获 ISNS 引脚上的电压?