This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175适用于恒流恒压充电器

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482136/lm5175-lm5175-for-constant-current-constant-voltage-charger

器件型号:LM5175

工具与软件:

大家好、我想使用 LM5175 IC 制作 CC/CV 电池充电器。 我知道我能够通过使用平均输出电流限制功能获得 CC。 如果我使用 LM5175进行充电、它是否会在电流限制处充电、然后在平均电流消耗低于设定的限制时提供固定电压? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    是的、电池将以平均电流限制器设置的最大电流充电、直到电池充电至其标称阈值电压。 CV 将调节电池的电压。  

    此致、

    Hassan