This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:是否可以将 UDIM 引脚用作使能引脚?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481802/tps92641-is-it-possible-to-use-udim-pin-as-an-enable-pin

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件:TPS92640

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我想问是否可以将 UDIM 引脚用作使能引脚。

我知道 UDIM 引脚具有三合一的功能、包括 UVLO、PWM 调光和低功耗关断。 在我的应用中、我只需要 UVLO 功能、不需要 PWM 调光、因为我将使用分流调光。

但我还需要启用功能、TPS92640/TPS92641不提供该功能。 因此、我考虑使用连接到 UDIM 引脚的简单开/关 BJT 电路来实现使能功能。

我的想法是使用 MCU 向 PNP BJT 输出使能信号、进而拉低 UDIM 引脚的电压。 根据数据表(第18页)、当 UDIM 引脚被拉至370mV 以下的时间超过13ms (典型值)时、器件应该进入低功耗关断模式。

该电路能否在我的应用中安全工作?



此致、
Sean Hung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    是的、可以将 UDIM 用作使能引脚、而且可以使用外部 EN 电路。

    谢谢、此致。