This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411:关于 TPS2411PWR 的运行方式

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481967/tps2411-about-the-behavior-of-tps2411pwr

器件型号:TPS2411

工具与软件:

大家好!

我正在将 TPS2411PWR 使用或来自 PoE 电源模块的12V 电源、以及来自交流适配器的24V 电源。
当 PoE 电源模块的12V 电源关闭时、如果由交流适配器提供24V 电压、则电力从 NCH FET 回流、并向 PoE 电源(PoE PWR)的输出端子施加大约5V 的电压。
这种操作是否正确?

此致、

e2e.ti.com/.../TPS2411PWR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatsuro:

    由于反向电流阻断、栅极看起来很低。

    VA = 5V 且 VC = 12V。

    此致、

    Shiven Dhir