This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:太阳能应用-器件选择查询

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480086/bq25756-solar-application---part-selection-query

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750BQ34110

工具与软件:

您好、我们正在探索 BQ25756在太阳能跟踪器系统中的适用性。 规格如下:

1.输入功率80W/100W PV 电池板、VMP=33V、VOC =43V

2、电池4Ah 或6Ah、LiFeO4、8芯

3.系统负载(电池充电+直流电机+ MCU 及相关部分)~100W

我们想了解系统何时需要全功率(100W)、如果 PV 电源无法提供所有电源、BQ25756是否能够从电池获得所需的额外电流? 您能否提供一些有关操作的见解?

-萨蒂什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish、

    感谢您在这方面的努力。 我认为 BQ25756应该适合此应用。

    [报价 userid="300803" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480086/bq25756-solar-application---part-selection-query "]我们希望了解系统何时需要全功率(100W)、如果 PV 电源无法提供所有功率、BQ25756是否能够从电池获得所需的额外电流?

    是的、如果 PV 电源不工作、电池可以为系统负载提供补充。

    [quote userid="300803" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480086/bq25756-solar-application---part-selection-query 您能提供一些操作见解吗?

    BQ25756是一款非电源路径充电器。 系统负载需要与电池并联。 在此配置中、当充电电流不足时、电池将开始补充系统电流。

    请告诉我这是否合理、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。  

    由于您提到了非电源路径充电器、我进一步进行了探讨、并意识到在使用 BQ25756的情况下、系统电流将等于电池充电电流。 我认为方案有一个缺点。

    我已经通过 BQ25750数据表。 这具有 PowerPath 方案。 您认为这是更好的解决方案吗?

    对于 BQ25750、它是否会在 PV 电源和电池之间共享功率以满足负载要求? 这是否为自动反向模式?  

    此致

    -萨蒂什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish、

    不用客气。

    我认为 BQ25750不会是更好的解决方案。 BQ25750无法真正地对 PV 电源进行补充或在 PV 电源和电池之间共享功率。 使用 BQ25750、系统将始终完全由 PV 电源或电池供电。

    对于 BQ25756、客户能否在系统电流增加时增大充电电流?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您对 BQ25750的澄清。

    对于 BQ25756、我们可以查看输入 PV 源状态来增加充电电流。  我看到另一个问题、 我们无法区分正常运行期间的实际电池充电电流和系统(负载)电流、因为我们只有一个感应电阻器。 有任何建议来处理此情况?  

    此致

    -萨蒂什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish、

    Unknown 说:
    我看到另一个问题时、 我们无法区分正常运行期间的实际电池充电电流和系统(负载)电流、因为我们只有一个感应电阻器。 有任何建议来处理此情况?  [报价]

    这是一个好问题。 电池是否具有用于测量充电电流的 ADC? 您可以从充电电流中减去电池的电流 ADC、以获得系统电流。

    如果系统电流足够低、您还可以将电池充电电流设置为等于系统电流。

    请告诉我这些建议中的任何一项是否可行。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的、使用额外的 ADC 通道将是一个不错的解决方案。 我们计划使用电池电量计 BQ34110、该电量计可以为我们提供充电和放电电流。 让我来研究这个方案。

    第二种解决方案不起作用、因为系统电流是动态的、因此需要根据需要动态更改。  

    感谢您发送编修。

    此致

    -萨蒂什