This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:用于在3.3-4.3V 输入电压范围内驱动具有-150 mA 的单个红色 LED 的部件

Guru**** 2814515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479865/tps92612-q1-part-to-drive-single-red-led-with-100-150-ma-from-3-3-4-3v-input-voltage

器件型号:TPS92612-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92201

工具与软件:

您好!

我们正在寻找一种 LED 驱动器/恒流控制器、它能够在3.3-3.4V 输入电压下驱动/控制通过红色 LED 达到100 -150 mA 的电流。

理想情况下、该器件的尺寸应较小、小于3x3mm 或类似。

电流需要可调节、但使用电阻器值将其设置一次就足够了。

OSRAM  KS DDLM32.23-FQGS-68-D1G2可用作参考 LED。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如需更好的建议、请分享更多详细信息。 谢谢!

    • 您的应用是什么? 您是否需要汽车设备?
    • 如果您的输入电压范围是3.3V~3.4V、那么您的输出电压范围是多少? 您有调光要求吗?
    • 您提到"电流需要可调"、您是否需要模拟调光功能?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该应用程序是一个红色的火炬。  

    输出电压范围应为基准 LED 的任何值。  我们可以假设流经 LED 的100 mA 电流可提供合理的发射。 LED 正向电压@ 100 mA 为最小/典型/最大1.6V/2.15/2.4V。

    由于需要进行调节、我在提到我们需要进行测试以找到合适的发射(电流)值。 在该过程中、电流需要是可调节的。 找到该值后、应该足以将其设置为固定值。 因此、当终端客户使用该器件时、无需进行调光或设置不同的电流强度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑 TPS92201。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在不使用调光控制的情况下使用此器件(仅使用外部电阻器静态设置电流)、PWM 引脚是否可以/是否应直接连接到 EN (如果 EN 直接连接到 VIN、则连接 VIN)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的。 您还请参阅 EVM 板设计。  《TPS92201A 评估模块用户指南》