This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:雷达的 TPS562201电源作为主电源会导致雷达的杂散条件

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481633/tps562201-tps562201-power-supply-to-the-radar-as-a-primary-power-supply-results-in-an-spur-condition-for-the-radar

器件型号:TPS562201

工具与软件:

Dears、

客户使用 TPS562201DDCR 作为主电源、并使用 TLV62569DBVR 作为辅助电源为后续雷达供电、并且客户发现降压电源会导致雷达存在杂散条件。

1.原理图和 PCB 走线如下面的附件所示、请协助检查原理图是否正确?

e2e.ti.com/.../1_2D00_TI-power-schematic.pdfe2e.ti.com/.../TI-power-cables.pdf

具体而言、确定降压导致雷达上存在杂散的推理如下:
a:与原始设计关联时、存在杂散、如下所示。


b.去掉主电源、并使用杂散直接从次级5V 电源供电
C.主电源更改为 TPS562208DDCR+4.7uH 功率电感器、第二级更改为 LDO3.3V、然后更改为 LDO1.5V、1.15V 电感器更改为1uH。
其他 杂散保持不变、没有杂散(此场景仅用于验证杂散是由降压引起的)

请帮助分析原因,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    X 轴的单位是什么? 是 MHz 吗? 您是否能够尝试在负载点之前、在3、3V、1.5V 和1.15V 输出上添加具有铁氧体磁珠的后置 LC 滤波器?