This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146 SW 引脚1000pF 至 GND 是否有副作用?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481624/lm5146-lm5146-sw-pin-1000pf-to-gnd-any-side-effect

器件型号:LM5146

工具与软件:

您好、支持团队

如果 LM5146的 PIN19 SW 直接接地并连接到1000pF、是否会产生任何副作用? ILIM 会产生影响吗?

红颜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RRD:

    ILIM 与 SW 分离。 但是、如果键入 SW 到 GND、则会停止发送自适应死区时间、二极管仿真模式下的过零检测和预偏置启动。

    ——

    TIM