This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:用于低侧开关应用

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479946/tps1641-used-in-a-low-side-switch-application

器件型号:TPS1641

工具与软件:

我将此器件视为客户端的电子保险丝、其应用与此类器件的正常用例不符。 适用于12V 和24V 应用、但该器件位于小型流体泵的低侧开关桥臂中。 这会在泵电机开启时将电子保险丝置于接地位置。 泵用电机由12V 或24V 供电。 我不确定这些器件在应用中的运行情况如何。 其中、器件的 IN 通过泵电机连接到12V/24V、而 OUT 通过开关 FET 接地。

有人可以给我打电话来讨论这些器件吗? 第314章.  我在中央时区、但我的电话是从大约早上6:00到大约晚上10:00

谢谢你。

此致、

Mike Boyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    电机的连续电流和启动电流是多少?

    查找此具有电子保险丝的电机驱动应用简报。

    电机驱动和 PLC 系统的单点故障保护

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 Amrit、Thees 是 启动电流小于2A、运行电流约为0.8A 的小型泵电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他:

    这些电机用于咖啡机等设备中的油液转移。 它们是小型直流电机、用于简单的开/关应用。

    谢谢 Amrit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    TPS1641非常适合该应用。

    完成后、您可以发送原理图和布局以供查看。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit、您是否可以拨打电话? 我还有一些其他问题。

    谢谢你。

     Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 Amrit、事实证明、这些电机有时可能由 PWM 驱动。 这会产生影响吗?

    我实际上可以与应用工程师交谈吗?

    如果我每天只能收到一个问题、因为我们的时差、那么这种支持模式不起作用。 我的位置是早上5:00、我不介意此时有空、但这并不是真正有效的沟通!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是这一部件的应用工程师。 您是否有 TI FAE 联系?  

    TPS1641是电子保险丝、其主要目标是为电源路径提供保护。 如果出现故障、器件会关闭并保护下游系统。

    您将向 TPS1641的 EN/SHDN 引脚提供 PWM 脉冲。 如果连接了负载、器件将更快地关断、但导通将基于 dVdT 的启动。

    您的 PWM 频率和占空比将是多少?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit 先生、这种情况过于复杂、在本论坛上难以做到公正。

    我真的需要和别人交谈。 在您方便的时候、我可以随时打电话给您。 您是否曾经接听过电话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我在这个论坛上发送了一个私人通讯请求。

    我们可以通过在线电话进行讨论。  

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我会很高兴加入你。 请在方便时告诉我。

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在星期二上午大约0900印度时间发送邀请。

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我会在那段时间内有空。 期待为您提供帮助。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、会议已设置、我向您发送了邀请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amrit。 您的解释非常有帮助。

    此致、

    Mike