This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B10:TPS6287B10遥感电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62870, TPS6287B10, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480785/tps6287b10-tps6287b10-remote-sense-circuit

器件型号:TPS6287B10
主题中讨论的其他器件: TPS62867、TPS62870

工具与软件:

请帮助我检查 TPS6287B10/TPS628691A 遥感电路、谢谢!

从连接器向基板供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TPS6287B10配有专用差分遥感输入、该输入应路由到输出总线上的最低阻抗点。  它通常位于负载一组电容器的中间。

    TPS62891A 不包含遥感功能。  由于 VOS 引脚是一个非常敏感的输入、必须本地连接至 IC、所以不应使用此引脚。  这一点在这里有进一步说明: https://www.ti.com/lit/an/slyt531/slyt531.pdf 借助 I2C、您可以根据需要调节输出电压、以克服任何 IR 压降。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    谢谢! 但我想一些原理图也使用单端布线吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个器件都不同。   我不确定您对这个 PMIC 有什么疑问。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您是否有适合我的应用的器件推荐? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用需要什么?  Vin、Vout、Iout、功能(遥感?)?

    您制造什么类型的器件?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    按照  TPS628691A 操作 、我需要单端迹线反馈模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要 I2C、那么 TPS62870或另一个 TPS6287B10是不错的选择。  如果没有 I2C、TPS62867是不错的选择。

    Chris