This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1451A:故障模式、速率

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1451A, TL1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480833/tl1451a-failure-mode-rate

器件型号:TL1451A
主题中讨论的其他器件: TL1451

工具与软件:

嗨、团队:

我还有一个有关 TL1451A 的问题。

我们需要检测 TL1451A 故障。

我的想法是监测比较器输出信号是卡在高电平还是低电平。
只要输出信号处于设定的时钟信号、就不是故障。  
如果输出信号频率降至低于特定频率、则 TL1451A 将被确定为故障。

问题1
使用上述方法可以在多大程度上检测到 TL1451A 故障?
有哪些无法检测到的故障模式?
Q2
当时钟设置频率为100kHz 时、哪个频率适合用于确定失效?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    您希望观察哪个比较器输出信号?  

    我们没有此器件的故障模式描述、因此我无法回答这些问题。

    BTW、与器件开关时一样、反馈节点始终处于低电平、但输出将上升至无穷大的故障。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    >您希望观察哪个比较器输出信号?  
    PWM 比较器输出、引脚10。  我们未使用引脚6、7。
    据我所知、引脚10输出信号看起来像图2中的"PWM 比较器输出电压"。 TL1451A 时序图。
    由于 TL1451不具备错误检测功能、因此我认为一种好的方法是监视 PWM 比较器的输出信号。
    只要输出信号在冲洗和反复下降,我认为它应该是好的。

    您是否也有 TL1451的时基故障率?

    谢谢

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    有关我们器件的可用质量信息、请转至 TL1451A 的产品文件夹 、点击此处:TL1451A 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    如果您向下滚动到"订购和质量"(然后滚动到右侧)、您将在"质量、可靠性和封装信息"列中找到可用的质量信息、第一个信息的示例如下: 质量、可靠性和封装数据下载|德州仪器 TI.com

    此致、
    Brigitte