This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:I2C 电源

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480876/bq25713-i2c-power-supply

器件型号:BQ25713

工具与软件:

您好!

您能否告诉我 BQ25713 I2C 电源是否来自 VDDA?

尽管我节省 I2C 电源是由 VDDA 提供的、但请告诉我 I2C 电路是由哪种电源供电。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshiro、

    我们建议对 I2C 上拉电源轨使用外部3.3V LDO。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    我的问题是 VDDA 是否向 I2C 逻辑电路块供电。 这不是 I2C SDA、SCL 上拉电源。

    查看数据表、可发现 VDDA (PWR)用作内部参考偏置引脚。 因此、我认为 VDDA 为 I2C 逻辑电路块供电、该电路块是 BQ25713内部逻辑电路的一部分。

    我的理解是否正确?

    最棒的酒廊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshiro、

    为什么需要这些信息?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    由于客户遇到电池到 VBUS 反向电流问题、具体取决于 VBUS 上电开始时的 I2C 访问时序。 似乎链接了50ms 的 VDDA 上电延迟时间、假设在该时间段内访问 I2C 是这种现象的触发因素。

    此致、