This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:连接到其他 PPS DC/DC 转换器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25713, TPS55288, TPS25751, BQ25756, BQ25756E, BQ25792, TPS25751EVM, TPS55288EVM-045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479738/tps25751evm-connecting-to-other-pps-dc-dc-converters

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:TPS55288TPS25751、BQ25798 BQ25756、BQ25713、 BQ25756EBQ25792、、 TPS55288EVM-045

工具与软件:

大家好、

是否可以将 TPS25751连接到其他 PPS 转换器、例如连接到 TPS55288?

在数据表中、我仅阅读了有关 BQ25756、BQ25756E、BQ25792、BQ25798和 BQ25713的内容。

我只想让 TPS25751EVM 和 TPS55288EVM-045的组合开始工作、但我无法解决这些问题。

此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    目前、我们不支持将 TPS25751与其他直流/直流控制器配对。 您能分享一下自己要实现的目标吗? 在这条路上、我们正在考虑添加更多配对、但现在没有时间表。

    谢谢!

    Matt