This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:当将 RIOCP 和 RILIM 更改为任意电阻值时、如何计算包括环境温度波动在内的特性值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474202/tps1641-when-riocp-and-rilim-are-changed-to-arbitrary-resistance-values-how-to-calculate-the-characteristic-values-including-ambient-temperature-fluctuations

器件型号:TPS1641

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS16412并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——问题

TPS16412支持使用外部电阻器来设计过流保护电平 IOCP 和电流限制电平 ILIM。

数据表中的7.5电气特性显示了​​过流限制 IOCP 和电流限制电平 ILIM 的值。

您能否让我们知道如何计算将 RIOCP 和 RILIM 更改为任意电阻值时的特性值、包括环境温度波动?

我想​​IOCP 和 LIM 的典型值分别显示在公式(6)和公式(3)中。

更改电阻值时、预期的百分比是多少?

在电气特性表中、最小值和最大值​​似乎为±5%至±6%。

我们是否应该假设最大值为±6%?

或者我们应该考虑增加一点裕度?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    查看下面的设计计算器。 您可以将该器件更改为 TPS16412。

    您输入 RILIM 电阻器容差并根据该值检查 ILIM 容差。

    https://www.ti.com/tool/download/TPS1641-CALC

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。

    我查看了 Excel 工具。

    您能否提出下面列出的其他问题?

    ——

    IOCP 容差在 F38中列为5.5%。
    公式为 SQRT (5.4%^2+F37^2)
    5.4%的均方根和电阻容差(1%)。
    我们是否可以将-45℃ <+85℃ 时 TPS1641的 IOCP 容差视为5.4%?

    未提及 ILIM。
    我们可以将 ILIM 视为与 PLIM 值相同吗?
    F32中显示的公式为 SQRT (5.2%^2+F31^2)
    5.2%的均方根和电阻容差。
    我们是否可以考虑将5.2%作为 TPS1641在-45℃ +85℃ 时的 ILIM 容差?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    "你看我什么?

    如果考虑使用1A ILIM、则精度为+-6%。 您可以查看数据表。

    精度随电流值而变化。 您可以在 TI EVM 上验证这一点。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。

    客户理解了答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi