This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:开关频率与预期不同(SPICE 仿真)

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481660/tps54260-switching-frequency-is-different-from-expected-spice-simulation

器件型号:TPS54260
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

我将使用 TPS54260设计 SMPS。 开关频率应为400kHz。 但是、在仿真中、我得到的是200kHz。 我不明白为什么会发生这种情况。

输出电容器的 ESR 各为3MR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samuel   

    PSPICE 模型运行良好。 它在400kHz 时通过300kΩ RT 电阻器进行开关。  

    我想它会在您的仿真中跳过脉冲。 请在更低的 VIN 和更重的负载下再次仿真后检查是否有任何更改/改进。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试将输入电压降低到12V、但我的开关频率仍然在200kHz 左右。

    开关频率从50kHz 开始、跳至100kHz、到200kHz 结束、这可能是由于频移特性。 但我不知道为什么它不会达到400 kHz。

    您使用的是瞬态模型还是平均模型?
    您认为我的仿真器可能有问题吗? (我正在使用 LTSpice)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 TINA-TI 进行了仿真、结果很好。 我认为只是 LTSpice 中的某些设置不正确... 中的 TINA-TI 只需不到1分钟的时间即可进行仿真、而在 LTSpice 中只需15分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samuel  

    将 PSPICE 模型移植到 LTSPICE 中似乎存在问题。 很遗憾、我不能支持 LTSPICE。  

    - EL