This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:输入为直流而不是交流时的 UCC28070行为

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481133/ucc28070-ucc28070-behaviour-once-the-input-is-dc-and-not-ac

器件型号:UCC28070

工具与软件:

你(们)好

我将使用驱动器输入端的 UCC28070来设计一款具有交错式连续导通模式(CCM) PFC 控制器的高电压三相逆变器。 我的目标是使该设计同时兼容交流(85VAC 至265VAC)和直流(120VDC 至400VDC)电源输入。

如果我在桥式整流器之前的交流输入端子上施加直流输入、UCC28070将会发生什么情况? 它是否会自动禁用、从而允许直流电压通过 PFC 电感器和二极管直接传递到直流链路?



毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    PFC 级是非隔离式升压转换器、这意味着每当输入电压低于输出电压时、控制器便会将输入电压升压至稳定的输出电压。  由于它是非隔离式的、因此只要输入电压高于输出电压、输入电压就会直接通过电感器和输出二极管、以不受控制的方式传递到直流链路电容器。   

    这是直流链路电压为零时初始上电时会发生的情况... 有一个浪涌电流会给直流链路电容充电、使其达到输入峰值(无论是交流电还是直流电)。  
    通常情况下、在电感器和升压二极管之间添加一个旁路二极管、以将此浪涌电流从电感器中转移开。  上图中未显示旁路二极管。  

    如果 PFC 输出电压设置为(例如390Vdc)适合265Vac 输入、则400Vdc 输入将流经电感器(或旁路二极管)、并将 PFC 输出过充至400V (忽略二极管压降)。  如果您打算提供高达400Vdc 的输入、我建议将 PFC 输出调节设计为至少10V、最好比峰值直流输入高15V。   这将避免任何过压和不受控制的输入电流、并且也适用于交流输入范围。  

    如果允许 Vin 高于 Vout、则 UCC28070将在 Vin >/= Vout (在 VINAC 和 VSENSE 输入处测得)时停止开关、但是检测可能不是精确的、并且在电感器可能因浪涌电流而饱和时、仍有可能打开开关。  在这种情况下、PKLMT 设置将限制峰值电流、但 MOSFET 的关断延迟最终停止导通、可能允许过大的峰值电流通过饱和的电感器。 MOSFET 和其他电源元件必须能够承受这种情况。  
    我建议您在可以帮助的情况下避免这种情况。

    除上述之外、UCC28070还依赖于检测 VINAC 输入的过零来确定交流输入峰值是否正在降低(RMS 变低)。  上升的 RMS (和上升的交流峰值)几乎可以立即进行检测、但下降峰值必须与前一个线路周期的峰值进行比较、以确定 RMS 是否会变低以及乘法器是否需要更高的增益。  直流输入没有过零、因此可以检测到直流上升、但不进行过零就无法检测直流下降。   

    为此、必须定期向 VINAC 信号中注入"人工过零"、以模拟整流后的交流线路行为。    
    请参阅之前有关该主题的 E2E:  
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1459127/ucc28070-ucc28070-for-dc-input-pfc-application?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28070%20DC%20input# 

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    为了进一步澄清、 如果您计划使用直流偏置绕过 PFC 功能、我建议您添加一个旁路开关、而不是依靠电感器来承载电流。 否则、当具有瞬态负载时、电感器将限制电流。