This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:仿真错误请参阅 PMP41031

Guru**** 2551760 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41031, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478042/ucc28740-simulation-error-refer-to-pmp41031

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他部件:PMP41031、、 PMP

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户根据我们的 PMP41031参考设计设计原理图。 但在通过 SIMPLIS 软件对原理图进行仿真时、会出现错误。 您能提供支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我检查了 UCC28740的 simplis 模型、它可以正常工作。  PMP41031是已发布的参考设计、包含原理图和测试数据。  所以、借助有效的参考设计和工作模型、您会有一个很好的开端。  https://www.ti.com/lit/zip/slum672

    您现在要看的原理图是双开关反激式。  由于初始条件未在模型的所有组件中正确设置、您可能会遇到问题。  此外、由于使用了所有组件、原理图可能会出现收敛问题。

    我建议先稍微修改现有 simplis、以支持输入和输出电源要求。   这应该需要更改变压器匝数比、输入和输出电容、反馈元件和电流检测电阻。  我不会增加驱动高侧 FET 的费用、因为这只会使模型复杂化。  此外、您不应需要 Q4和 Q6形成的分立式驱动器。

    您使模型变得越复杂、就越有可能出现收敛和仿真错误。  为节省时间、我们建议您从通过调试的简单版本模型开始、从而节省时间。  然后根据设计要求修改功率级。  然后您可以根据需要逐渐添加更复杂的电路来调试评估。  

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。 客户的体验不够好。 您能帮助构建基于 UCC28740的设计仿真模型吗?

    要求如下:

    1. 输入电压为300~1500V、直流;
    2. 输出电压为24V (二极管电压为1V);
    3. 最大输出纹波为150mV。
    4. 典型输出电流为15A。
    5. 效率为85%;
    6. 最大开关频率为32kHz。 采用 Fly-Buck 拓扑的双通道 MOSFET、  MOSFET 的 Vds 为1700V、输出电容为47pF、Vgs 为4V。 高侧 MOSFET 隔离式栅极驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    仿真不是最简单的操作、可能需要大量时间。  如果客户需要对设计进行仿真、则他们有责任对设计进行仿真和调试。  为了节省客户时间、我们提供了调试工作模型。  如果客户对此过程中遇到的问题有疑问、我们可以就如何解决这些问题提出建议。

    在这种情况下、客户拥有一个可正常工作的 PMP 设计和一个可工作的模型。  根据给出的建议、他们应该能够修改工作模型、使其与仿真特性的 PMP 设计类似。

    如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    让我给客户反馈。

    另一个问题是针对客户的应用、TI 有没有更好的仿真模型参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有电源设计服务(PDS)团队、负责执行 PMP 参考设计。  当他们发布这些设计时、他们有原理图、测试数据和布局文件。  并帮助设计人员开始设计。  目前、这些 PMP 文件没有随附的仿真文件。  

    TI 发布的 Tina、Simplis 和 PSpice 模型通常在 EVM 上实现。  客户可以修改这些文件以模拟其设计。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。 客户的体验不够好。 您能否帮助构建设计仿真模型?

    要求如下:

    1. 输入电压为300~1500V、直流;
    2. 输出电压为24V (二极管电压为1V);
    3. 最大输出纹波为150mV。
    4. 典型输出电流为15A。
    5. 效率为85%;
    6. 最大开关频率为32kHz。 双 MOSFET 在 Fly-Buck 中,  MOSFET 的 Vds 为1700V,输出能力为47pF, Vgs 为4V。 高侧 MOSFET 隔离式栅极驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    正如您建议的、客户使用 PCB 测试 UCC28740。 他们发现 CS 触发保护。 测试条件为:VIN = 350V、Vout=24V、负载=0.7A。 您能帮助提供故障屏建议吗? 原理图与 UCC28740仿真文件相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     

    您好!  

    我们有电源设计服务(PDS)团队、负责执行 PMP 参考设计。  当他们发布这些设计时、他们有原理图、测试数据和布局文件。  并帮助设计人员开始设计。  目前、这些 PMP 文件没有随附的仿真文件。  

    TI 发布的 Tina、Simplis 和 PSpice 模型通常在 EVM 上实现。  客户或您可以修改这些文件以模拟其设计。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    遇到问题时、这一点很重要。  以下链接将为您提供可用于检查设计的 Excel 设计工具。  我会从这个工具开始检查设计。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC487

     

    如果未发现错误且设计偶尔关闭、可能是由于辅助绕组噪声或 CS 噪声触发了故障。  在这种情况下、可通过滤波和缓冲来消除该问题。

     

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了 UCC28740使用的初级故障检测的工作原理。  以及如何通过滤波和缓冲来解决这些问题。  如果与电流检测或辅助绕组噪声有关、这应该可以帮助您解决启动和调节问题。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaac5/sluaac5.pdf

     

    此致、